This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:如果客户希望使用 5.1k Ω RT 电阻器时存在任何风险。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558449/ucc28c44-if-there-is-any-risk-when-customer-wants-to-use-5-1kohm-rt-resistor

器件型号:UCC28C44


工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望在电源工程中使用 UCC28C44。

问题 1:他们想知道将 RT 电阻设置为 5.1k Ω 时是否存在任何风险。

RT 电阻与 CT 电容器的电荷相关。 而且放电电流稳定、如数据表中的 8.4mA 所示。 电荷和放电比率也与最大占空比有关。 我们知道 UCC28C44 的最大占空比为 50%。

问题 2:RT/CT 与占空比之间的详细关系是什么。 RT 的最小和最大限制是什么? 为何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    感谢您提出有趣的问题。

    q1:他们想知道将 RT 电阻设置为 5.1k Ω 时是否存在任何风险。

    无风险。 实际上、在数据表中、您可以看到不同 CT 值条件下 1k 至 100k 的 RT 图形(图 6-1)。

    Q2:RT/CT 与占空比之间的详细关系是什么。 RT 的最小和最大限制是什么? 原因

    对于最低 RT 和最高 CT、您将具有最小占空比。

    对于最高 RT 和最低 CT、您将具有最大占空比。

    RT 没有最大限制、但 RT 的最小限制肯定至少应为 1k、如果不是、则始终存在电流缓慢对 CT 充电并且始终不会将其完全放电的情况。

    希望这有所帮助。 如果此操作可以解决问题、请点击绿色按钮。 如果没有、请随时提出更多问题。

    此致、

    Pratik A.