请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C44工具/软件:
您好的团队、
我的客户希望在电源工程中使用 UCC28C44。
问题 1:他们想知道将 RT 电阻设置为 5.1k Ω 时是否存在任何风险。
RT 电阻与 CT 电容器的电荷相关。 而且放电电流稳定、如数据表中的 8.4mA 所示。 电荷和放电比率也与最大占空比有关。 我们知道 UCC28C44 的最大占空比为 50%。
问题 2:RT/CT 与占空比之间的详细关系是什么。 RT 的最小和最大限制是什么? 为何?