This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C59-Q1:设计故障排除需要帮助

Guru**** 2583235 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C59-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556065/ucc28c59-q1-help-required-with-design-trouble-shooting

器件型号:UCC28C59-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:
我使用 Webench 设计了一个隔离式直流/直流反激式转换器。 我在设计 PCB 时考虑了布局指南。 组装后、给电路板上电时、输出端没有任何东西。 在基本的故障排除之后、我发现 IC 无法正常工作。 我看到、其中一个原因是 VDD 引脚电压在 24V 输入电源下保持 11V。 我将输入电压增加到 32V、这反过来会将 VDD 引脚电压增加到 15V、但 IC 仍然不会导通并产生任何信号来开关 MOSFET。 我能看到的唯一另一个信号是 FB 引脚上的电压、该电压约为 2V 或略高于 2V。 有人会指导如何解决这个问题吗? Webench 的设计是否存在问题或我需要处理的其他问题? 我将 webench 设计报告和原理图附上。   e2e.ti.com/.../Isolated_5F00_Flyback_5F00_CC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我怀疑 C13 = 33uF 需要很长的软启动时间、因此 C8 不能从 AUX 上充电、然后 VDD 降至 UVLO 关断。 您可以尝试将 C13 降低至 0.1uF、以查看是否可以开始。

    您可以监测 VDD 引脚电压波形以帮助进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    根据建议、我将 C13 更改为 0.1uF、仍然没有任何区别。 这是 VDD 引脚上的行为。 它保持在 11V 左右、如图中所示为白色线。 然后、一旦我开始增大输入电压、它就会上升到大约 15.5V 的值。 一旦输入端的值超过 33V、Vdd 上的电压就会开始衰减、并使其保持在 UVLO 以下而不开启 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    D5 钳位电压值是多少? D5 钳位在大约 15V 吗?

    黄色波形是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    D5 的钳位电压为 22V。 黄色波形为 Vdd 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    白色和黄色都是基于您的消息的 VDD — 但它们并不相同。  请说明。

    UCC28C59-Q1 需要 17.2V 才能启动。 它看起来 VDD 导通和关断。

    您是否可以将 R1 和 R4 更改为零、然后设置 VIN = 18V、以便查看是否可以通过脉冲获取引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    是、所有波形都来自 Vdd 引脚。 我刚刚保存了不同 VIN (24V、32V 和 34V) 下的行为。 当 I 增大 VIN 时、VDD 电压有所改善、但最终开始显示以黄色显示的锯齿。  
    在您的第二项建议中、我移除了 R1 和 R4、并在 VIN 上提供了 18V 电压。 我看到 VDD 引脚上升至 18V、但我看不到任何输出脉冲。 但当我关闭 VIN 时、IC 会随机输出两个 5 μ s 脉冲、脉冲幅度约为 13V、如下所示。 我还看到变压器辅助绕组两端有较小的电压。 但 IC 根本无法导通的问题仍然存在。 至少当 VDD 超过 17.2V 时、它应该会提供一些输出脉冲。


    VDD=(绿色)、OUT =黄色、辅助绕组=粉色


    (OUT 脉冲特写)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议使 R1 和 R4 为零、并更改 Vin = 18V 以进行尝试。 看来您是在 IC 没有产生脉冲的情况下这样做的。 我建议您将 IC 更改为一个新单元。 然后通过 OUT、CS、VDD 和 VREF 的波形重新执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我按照建议使用不同的 IC 进行了尝试、这是相同的行为。 START 处没有输出脉冲、然后在 IC 关闭期间有随机输出脉冲。 以下是 IC 导通和关断期间的波形。
    波形

    波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供 VDD、RT/CT、CS 和 OUT 引脚波形((VDD = 18V 时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    以下是导通和关断期间的波形。

    波形


    波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的电路似乎连接有问题。 Re 尝试开路引脚 6 输出(移除 R11)并移除 Q1 和 Q2。 我认为您需要更改为新的 IC、因为某些连接不正确可能会损坏 IC。  

    移除 R11、Q1 和 Q2、使用新的 IC、然后设置 VDD = 18V、测量 RT/CT、OUT、CS 和 COMP 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我按照建议移除了 R11、Q1 和 Q2 元件、最终能够获得一些输出波形。 以下是图像:

    波形

    特写视图

    波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    COMP 引脚电压需要足够高、才能使 OUT 引脚脉冲显示。 通常、COMP 引脚电压需要 1.5V 或更高。

    您的波形显示了一些将 COMP 电压拉低的情况。 您可以打开 COMP 引脚来重新测试。 然后一次添加一个回路、查看哪个将 COMP 拉为低电平以防止产生脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我抬起了 IC 的 COMP 引脚、甚至现在它仍然保持在低电平(约 300mV)。 之前、它在开始和结束时提供一些输出、但现在、它只在关断期间提供一些波形、此时 COMP 引脚短时间跳至 5V、在导通期间不提供任何输出。 以下是该行为的波形。

    波形

      

    波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以短接 FB 引脚 GND 来尝试。 如果 COMP 仍然没有上升、则 IC 已死区、那么您需要更改为新的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    当将 FB 引脚短接至 GND 时、COMP 会上升到 5V、IC 会持续输出波形。 这是否意味着我的反馈环路有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您需要找出 FB 电压为该值的原因(我想该值大于 2.5V)来将 COMP 推低至 1V、然后没有脉冲。