Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, EV2400, USB2ANY
主题中讨论的其他器件: EV2400、 USB2ANY
工具/软件:
我 遇到了我自己 定制 PCB 上 REGN 上的低电压问题
我使用 7 节串联电池和 20V 输入。 当输入端导通时、输出会从 25V 的电池电压切换到 20V。 通过 I2C 读取的状态寄存器显示电源正常、但 DRVSUP 超出范围。 通过观察 REGN 信号、可以看到该信号在打开电源时从 0 变为 250mV
14:08:38.310 -> 0x21: 0x8 ⇔保留
14:08:38.310 -> 0x22: 0x80 =>电源正常
14:08:38.310 -> 0x23: 0x2 - ACGET 打开
14:08:38.310 -> 0x24: 0x2 - DRVSUP 超出范围
随附的是我的原理图。
您能否建议 REGN 上出现低电压的任何可能原因?
此致、
Phil