工具/软件:
尊敬的支持:
我已经成功学习了这个电量计与 3500mA 4S 电池组.
现在、我必须切换到其他电池。 我在您的列表中找到了专用的 ChemID、并导出了之前 3500mA 的程序数据、并将其修改 为新的 4800mA 参数。
-我将固件 R5 从您的主页刷写到仪表上。
-上传适当的 ChemID
-正确设置程序数据
-已校准电池、电池、电池组电压和电流
开始学习周期。 现在 IM 处于更新状态 04。 我从放电静置状态开始了充电周期。 未触发保护限制。
充电结束时达到收尾值(电流和电压)。 标志 VCT 进入“1"。“。 在清除 VOK 位后、REST 更改为“1" FC“ FC 已设置、但 QMax 标志保持为 0、并且更新状态没有在 05 内变化。
您能在 我的日志数据中查看出了什么问题吗?
附加程序数据和设置。
非常感谢!
BR、
Martine2e.ti.com/.../1031.logging.loge2e.ti.com/.../programdata.gg.csv