This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554271/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2


工具/软件:

尊敬的支持:

我已经成功学习了这个电量计与 3500mA 4S 电池组.

现在、我必须切换到其他电池。 我在您的列表中找到了专用的 ChemID、并导出了之前 3500mA 的程序数据、并将其修改 为新的 4800mA 参数。

-我将固件 R5 从您的主页刷写到仪表上。

-上传适当的 ChemID

-正确设置程序数据

-已校准电池、电池、电池组电压和电流

开始学习周期。 现在 IM 处于更新状态 04。 我从放电静置状态开始了充电周期。 未触发保护限制。

充电结束时达到收尾值(电流和电压)。 标志 VCT 进入“1"。“。 在清除 VOK 位后、REST 更改为“1" FC“ FC 已设置、但 QMax 标志保持为 0、并且更新状态没有在 05 内变化。

您能在 我的日志数据中查看出了什么问题吗?
附加程序数据和设置。

非常感谢!

BR、

Martine2e.ti.com/.../1031.logging.loge2e.ti.com/.../programdata.gg.csv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    谢谢!

    对此有任何更新? 该主题非常紧迫(必须尽快投入生产)  

    非常感谢!

    BR、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Schneider、

    我看着她的眼睛,和她交流着。 设计电压为 3700mV。 但是、您说您的应用是 4S。 根据 有关如何执行正确学习周期的文档、您的设计电压需要与电池组电压相对应、而不是与单个电芯的电压相对应。

    应用手册: 如何成功完成 bq40z80 的学习周期

    -米格尔