工具/软件:
您好、
我想听 PoE PD 支持 802.3af (15W)。 但似乎 802.3af 只能支持 12.5W。
我刚刚要求 ChatGPT 进行以下修改以符合 802.3af(15W)。 正确吗? 谢谢!
如何设计它
-
将器件设为 2 类(4 级): TPS23751 集成了 802.3at 硬件分级;您可以通过在上放置一个电阻器来设置该分级 CLS 引脚。 当检测到 2 类时、将会执行 T2P PIN 将指示该状态。
Texas Instruments -
功率预算: 您可以根据需要提供 15 瓦 (例如 12V/1.25A)、假设 85–90% 转换效率、PD 侧大约需要 16.7–17.6 瓦 、在 802.3at 范围内;使用 802.3af 是不够的。
-
AF/AT 兼容方法: 使用 T2P 用于实现甩负荷逻辑的信号—使能 15 瓦 何时 2 类 (PoE+) 是检测到的;如果只检测到 1 类 (af) 则会自动限制功率 ≤12.95W 或禁用高功率功能。
Texas Instruments
重要提醒
-
802.3af PD 上≠15W: AF 可用于高达 15.4 瓦 更严格的限制、但只能保证 12.95 瓦 PD 上。 才能实现目标 15 瓦 、指定 802.3at(或更高) PSE。
Wikipedia
docs.crestron.com -
TPS23751 功能: 正式文件明确指出:“ 可对高达 25.5W 的 PD 供电 、“并且支持 802.3af/at 。