This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:PoE802.3AF (15W)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562731/tps23751-poe802-3af-15w

器件型号:TPS23751


工具/软件:

您好、

我想听 PoE PD 支持 802.3af (15W)。 但似乎  802.3af 只能支持 12.5W。

我刚刚要求 ChatGPT 进行以下修改以符合 802.3af(15W)。 正确吗? 谢谢!

如何设计它

  • 将器件设为 2 类(4 级): TPS23751 集成了 802.3at 硬件分级;您可以通过在上放置一个电阻器来设置该分级 CLS 引脚。 当检测到 2 类时、将会执行 T2P PIN 将指示该状态。
    Texas Instruments

  • 功率预算: 您可以根据需要提供 15 瓦 (例如 12V/1.25A)、假设 85–90% 转换效率、PD 侧大约需要 16.7–17.6 瓦 、在 802.3at 范围内;使用 802.3af 是不够的。

  • AF/AT 兼容方法: 使用 T2P 用于实现甩负荷逻辑的信号—使能 15 瓦 何时 2 类 (PoE+) 是检测到的;如果只检测到 1 类 (af) 则会自动限制功率 ≤12.95W 或禁用高功率功能。
    Texas Instruments

重要提醒

  • 802.3af PD 上≠15W: AF 可用于高达 15.4 瓦 更严格的限制、但只能保证 12.95 瓦 PD 上。 才能实现目标 15 瓦 、指定 802.3at(或更高) PSE。
    Wikipedia
    docs.crestron.com

  • TPS23751 功能: 正式文件明确指出:“ 可对高达 25.5W 的 PD 供电 、“并且支持 802.3af/at

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的联系。 让我为您澄清功率等级数字。

    对于 802.3af、它支持电源 (PSE) 和的最大功率为 15.4W PD 输入侧为 13.0W 考虑到以太网电缆上的损耗。 在 PD 和直流/直流转换器之后、估计效率为 90%、为负载提供的最大功率约为 11.7W。

    对于 802.3at、它支持来自电源 (PSE) 和的最大功率为 30W PD 输入侧为 25.5W 考虑到以太网电缆上的损耗。 在 PD 和直流/直流转换器之后、估计效率为 90%、向负载提供的最大功率约为 23W。

    对于 TPS23751、它支持多种接口 802.3af/at

    请查看上述数字、或告诉我您负载侧的功耗、我可以提供您的选择。

    此致、

    Zhining