This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709-Q1:输出精度和漏电流

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561710/tps709-q1-output-accuracy-and-leakage-current

器件型号:TPS709-Q1


工具/软件:

大家好:

收到一些问题、以供我的客户进行分析:

  1. 如果施加 3.3V 电压、使能引脚是否有最大漏电流?
  2. 对于该器件、+–1%的直流精度是否为适当的精度?
  3. 此+–1%精度对于大于 1mA 的电流是否仍然有效? 如果不是、这些电流应该使用多大的精度?

 

谢谢、

Alberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alberto、

    对此、请在 2 个工作日内进行回复。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alberto。

    感谢您的耐心、

    1、 我们没有最大电流规格、但电流应约为 300nA。

    2.如果您使用的是输出电压大于或等于 3.3 的设备,则是。  

    3.精度在所有操作条件下均有效,只要它们处于推荐的操作条件下