请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS709-Q1工具/软件:
大家好:
收到一些问题、以供我的客户进行分析:
- 如果施加 3.3V 电压、使能引脚是否有最大漏电流?
- 对于该器件、+–1%的直流精度是否为适当的精度?
- 此+–1%精度对于大于 1mA 的电流是否仍然有效? 如果不是、这些电流应该使用多大的精度?

谢谢、
Alberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好:
收到一些问题、以供我的客户进行分析:

谢谢、
Alberto