This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:是否支持 LiFePO4?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ24617, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560880/bq24618-lifepo4-support

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: BQ24617BQ76920

工具/软件:

您好、

我们的主电源架构包括 SMPS->BQ24618 ->升压转换器->系统主电源

 BQ24618 是否支持对 LiFePO4 电池充电。

我们的要求:

支持锂离子/ 磷酸铁锂电池

2.charge 电压= 3.65V 且充电电流= 0.5A

SYS 电流输出将等于或大于 5A

独立运行

5.input 电压至 BQ24618 或类似的 IC  = 5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要 常量

    6.没有 数量= 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     bq24617 还 支持为 LiFePO4 充电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    是、BQ24618/BQ24617 都可以支持为 LiFePO4 充电

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     bq76920 是否支持仅 1 个电芯操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

      bq76920 是否支持仅 1 个电芯的操作?

    遗憾的是、我不支持该器件。 我建议发布与此器件相关的新问题。

    此致、

    基督教。