请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24618主题中讨论的其他器件: BQ24617、 BQ76920
工具/软件:
您好、
我们的主电源架构包括 SMPS->BQ24618 ->升压转换器->系统主电源
BQ24618 是否支持对 LiFePO4 电池充电。
我们的要求:
支持锂离子/ 磷酸铁锂电池
2.charge 电压= 3.65V 且充电电流= 0.5A
SYS 电流输出将等于或大于 5A
独立运行
5.input 电压至 BQ24618 或类似的 IC = 5V