This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:为什么镍氢电池充电器从 — μ ΔV 方法转向基于计时器的方法?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002, BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563057/bq25172-why-have-nimh-battery-chargers-shifted-from-the---v-method-to-the-timer-based-method

器件型号:BQ25172
主题中讨论的其他器件:BQ2002

工具/软件:

您好的团队、

BQ2002 等器件使用 ΔV μ H 方法进行充电控制。

随后的产品系列包括 BQ25172 等器件、这些器件似乎采用基于计时器的充电方法。

ΔV — μ m 方法似乎可以通过利用镍氢电池的特性来实现更准确的快速充电、但我想了解切换到基于计时器的方法的优势。

BR

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    遗憾的是、我们的 BQ25172 专家目前不可用。 我将研究此问题、并在确定您的问题的最佳答案后提供答复。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ospina、

    感谢您的答复。

    如果您能确认、我将不胜感激。

    BR、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    选择此方法似乎是为了考虑温度和温度变化等环境因素:

    因此、温度等环境效应在汽车应用中起着重要作用。 因此、在设计 eCall 系统时、应考虑镍氢电池的环境影响和特性。 使用终止方法(例如负 Δ V、dv/dt 或 dT/dt) 存在)存在潜在风险。 例如、当环境温度较低时、发动机产生的热量会导致蓄电池周围的温度快速升高、蓄电池电压将分别下降。 环境温度的上升可能会导致 dT/dt 或–ΔV μ s 的误终止、并导致电池充电不足。 因此、建议在车内应用中使用计时器控制进行充电终止。

    您可以在 本应用手册中了解更多相关信息

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ospina、

    感谢您的支持。

    关于汽车应用、我了解具体情况。
    ΔV BQ25172 不适用于汽车应用,但假设计时器方法和 — σ 方法之间的概念差异与汽车应用相同是否正确?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    是的、所述场景可能会在除汽车案例之外的其他情况下发生。

    在尝试使用 ΔV 时还有其他注意事项。   ΔV BQ25172 是线性充电器、因此在某些电池容量较大的应用中、很难以所需的 1C 速率充电,从而准确判断何时发生 — μ H。

    此致、

    Wyatt Keller