工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户在高温下测试他们的产品。 在测试期间、设备出现故障。
我的客户给我发了一些关于结果的问题。 您能检查一下这些问题吗?
1.使用 95℃ 环境温度条件进行测试。
2.在测试中、Tj 有一点通过 150℃ 测量。
3 天后、Tj=ERR 超过 150℃、导致\ERR 引脚出现故障。
即使环境温度下降至 25℃(室温)、\ERR 引脚也较低。
在下面的原理图中、连接到 B/L_x 的 LED 运行良好、但 连接到 H/L_x 的 LED 控制不当。
以下是我的问题:
在数据表中、最高工作结温为 150℃。 您对此值是否有任何利润?
(即可以达到最高 165℃ 的结温、因为有 10%的裕度。)
2. 150℃ 时,设备被损坏的最短时间是多少?
(即在 150℃ 的情况下、器件会在 10 分钟后损坏。)
3.如果设备因过热而损坏,预期会出现什么故障情况?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐