This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:热测试期间的故障情况

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563298/tlc6c5712-q1-fault-situation-during-thermal-test

器件型号:TLC6C5712-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在高温下测试他们的产品。 在测试期间、设备出现故障。

我的客户给我发了一些关于结果的问题。 您能检查一下这些问题吗?

1.使用 95℃  环境温度条件进行测试。

2.在测试中、Tj 有一点通过 150℃ 测量。

3 天后、Tj=ERR 超过 150℃、导致\ERR 引脚出现故障。

即使环境温度下降至 25℃(室温)、\ERR 引脚也较低。

在下面的原理图中、连接到 B/L_x 的 LED 运行良好、但 连接到 H/L_x 的 LED 控制不当。

以下是我的问题:

在数据表中、最高工作结温为 150℃。 您对此值是否有任何利润?

(即可以达到最高 165℃ 的结温、因为有 10%的裕度。)

2. 150℃ 时,设备被损坏的最短时间是多少?

(即在 150℃ 的情况下、器件会在 10 分钟后损坏。)

3.如果设备因过热而损坏,预期会出现什么故障情况?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    是、器件结温的绝对最大额定值为 150°C。 由于测试环境温度导致结温超过 150°C、因此无法保证典型性能。 我将查看我们是否有关于此器件过热故障的合适文档、但我不相信。   

    对于 125C 至 150C 之间的结温、有一个预热警告、允许 MCU 响应警告。 如果温度继续升高、则会发生从 150-165°C 的热关断。 预 TSD 和 TSD 都将导致 ERR 引脚在标志寄存器锁存的情况下拉至低电平。 可以通过 RESET_STATUS 命令复位这些标志。  

    我看不到随附的原理图、因此无法查看 B/L_x 和 H/L_x

    此致、
    以赛亚书  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的以赛亚、

    感谢您的支持。

    您能否查看与  B/L_x 和 H/L_x 引脚相关的原理图?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    除了使用不同的 LED 之外、我看不到任何会导致 BL_x 具有控制功能而 HL_x 的东西。 这可能只是器件遭到损坏的情况。  

    我们确实有一个时基故障率文档、 您可以通过在此处搜索器件来找到该文档: https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 

    此致、
    以赛亚书