Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ41Z50工具/软件:
你(们)好
BQ41Z50 的数据表中指出、BQ41Z50 支持最多 3 个 LED 显示、但参考手册第 8.2 章中提到了 5 个 LED 显示。
此外、在 Battery Management Studio 软件中、可以设置有关 LED 阈值的五个寄存器。
我没有看到将五个 LED 连接到 BQ 的方法。
LED 的连接限制是多少? 是否可以 使用字符串来实现 5 LED 显示屏?
谢谢