This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:支持用于显示 SOC 电池的 LED 数量

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564460/bq41z50-number-of-led-supported-to-show-soc-battery

部件号:BQ41Z50


工具/软件:

你(们)好

BQ41Z50 的数据表中指出、BQ41Z50 支持最多 3 个 LED 显示、但参考手册第 8.2 章中提到了 5 个 LED 显示。

此外、在 Battery Management Studio 软件中、可以设置有关 LED 阈值的五个寄存器。

我没有看到将五个 LED 连接到 BQ 的方法。

LED 的连接限制是多少? 是否可以 使用字符串来实现 5 LED 显示屏?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核

    谢谢您、
    Alan