This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:低 PF 值

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563970/ucc28070-low-pf-value

器件型号:UCC28070


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们测试 UCC28070DWR 电源板时、当低电压为 110V 输入时、通常输出 100W。 但是、当负载添加到 200W 时、PF 值仅为 0.4。 您能帮助分析原因吗?

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../2110.UCC28070-SCH.pdf

波形如下所示:

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、  

    显示的波形显示在 1/2 线路周期内电感器电流突然变化几毫秒。  

    这是否在~3ms 内从 100W 变为 200W、然后降回到 100W 负载?

    或者、是否显示了 稳态持续 200W 负载期间行为的波形?

     PFC 转换器的设计要求是什么?  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ulrich、

    显示稳态连续 200W 负载期间行为的波形。  

    该设计基于 AC90V-264V 输入、最大输出为 700W。 当前情况是、当低电压为 110V 时、PF 正常、但当负载达到 200W 时、电流突然增加、PF 值仅约为 0.4。  如果负载进一步增加、则可能会发生 MOSFET 击穿。

    我们尝试增加电感、但没有看到任何改善、从而可以排除电感饱和问题。 此外、当输入为 AC220V 时、当负载高于 400W 时、PF 值也可能会降低。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、  

    感谢您提供更多信息。  
    在这种情况下、我认为问题的原因可能是电流检测变压器 (CT) L4 和 L2 的一个或两个未充分复位。

    请提供这些 CT 的匝数比。
    作为测试、我建议将 R-C 复位网络 (C19、R33、C7、R21) 替换为二极管齐纳复位网络、如下所示:

    可以使用 UCC28070 Excel 计算器工具 ( https://www.ti.com/tool/download/SLUC114) 计算复位齐纳二极管 (Zrst) 的值 、但快速猜测 Vz = 47V、这很可能就足够了。

    在我的专业意见中,Z-D 重置方法是最可靠、压力最小且最容易理解的 V-sec 平衡方法。  

    请尝试此测试以查看问题是否消失。

    此致、
    Ulrich