工具/软件:
大家好!
我对 LM51772 有一些问题。
(1) 通过 I2C 设置输出电压时、FB/SEL_intFB 端子是否可以直接连接到 VCC2?
此外、如果连接到 VCC2、默认输出电压将是多少?
(2) 我对 EN/UVLO 端子有疑问。
我使用 webench 来参考电路图。 EN/UVLO 分压器电阻值结果为 Rent = 75kohm / Renb = 348 ohms。
这对我来说似乎不正确。 数据表显示 Renb = 12.4k Ω。
如果 Renb = 348 欧姆正确、请解释原因。
e2e.ti.com/.../WBDesign234.pdf
(3) 我对偏置端子有疑问。
未使用时、将其连接到 GND。 是否最好直接连接? 或者、是否最好通过 0.1uF 电容器将其连接到 GND?
(4) 我对 I2C 设置的时序有疑问。
以下对通过 I2C 设置寄存器的过程的理解是否正确?
1.输入到 Vin
2.将 nRST 引脚设置为高电平
3.通过 I2C 设置每个寄存器(设置输出电压等)
4、将 EN 引脚设置为高电平;将设定电压从 VOUT 输出。
此外、是否可以在 EN 为高电平时通过 I2C 更改输出电压或降压/升压操作?
此致、
Ishiwata