This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:关于每个端子设置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM51772-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553248/lm51772-about-each-terminal-setting

器件型号:LM51772


工具/软件:

大家好!


我对 LM51772 有一些问题。


(1) 通过 I2C 设置输出电压时、FB/SEL_intFB 端子是否可以直接连接到 VCC2?
此外、如果连接到 VCC2、默认输出电压将是多少?

(2) 我对 EN/UVLO 端子有疑问。
我使用 webench 来参考电路图。 EN/UVLO 分压器电阻值结果为 Rent = 75kohm / Renb = 348 ohms。
这对我来说似乎不正确。 数据表显示 Renb = 12.4k Ω。
如果 Renb = 348 欧姆正确、请解释原因。

e2e.ti.com/.../WBDesign234.pdf

(3) 我对偏置端子有疑问。
未使用时、将其连接到 GND。 是否最好直接连接? 或者、是否最好通过 0.1uF 电容器将其连接到 GND?


(4) 我对 I2C 设置的时序有疑问。
以下对通过 I2C 设置寄存器的过程的理解是否正确?
1.输入到 Vin
2.将 nRST 引脚设置为高电平
3.通过 I2C 设置每个寄存器(设置输出电压等)
4、将 EN 引脚设置为高电平;将设定电压从 VOUT 输出。
此外、是否可以在 EN 为高电平时通过 I2C 更改输出电压或降压/升压操作?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    请参阅我对您的问题的评论:

    1、是的、这是最简单和最好的方法(将 FB 连接到 VCC2)

    对于 LM51772、默认电压将为 12V。

    请参阅: SNVSC22 数据表| TI.com

    0x258 * 20mV  = 600 * 20mV = 12V

    2.有不同的方法来设置最小电压以打开和关闭以及滞后

    您也可以使用快速入门计算器 — 这允许您进行更多控制。 在这里、最低电压用于确保控制器开启。

    3.如果不使用 BIAS、则将其直接连接到 GND 或仅连接到 VIN

    4、序列是、EN 高电平期间更改输出电压是、因此您可以动态更改输出电压。 另请在此处检查压摆率控制,该控制允许调整输出电压变化的速度 — 这对于避免因浪涌电流过大而产生过流非常重要。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    非常感谢您的回答。

    关于 (2)
    当 Renb = 348Ω 时、似乎不能超过 EN Vth、因此器件不会启动。 我是否对此有所误解?

    关于 (3)
    在 Webench 中、BIAS 引脚通过 0.1uF 电容器连接到 GND。 是否需要 0.1uF?



    此致、
    Ishiwata


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    2、这取决于 VIN 和 Rent

    3、 我认为 Webench 不提供不使用 VBIAS 的选项

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:


    感谢您的回答。

    请再次解释 (2)。

    在下面的 Webench 电路图中、当 VIN=24V 时 EN_UVLO 的输入电压为 0.11V。

    我认为这没有达到 EN 阈值电压、但我是否可以不正确地理解?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    Webench 工具似乎有问题。

    我将与负责 Webench 的团队核实、但更新可能需要一些时间。

    请同时使用快速入门计算器。 如前所述、它可以在电路上实现更多的控制。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    感谢您的答复。
    我会告诉客户参考 (2) 的数据表。

    我还有一个问题。


    (5) 我对设置 ILIMCOMP/ISET 引脚有疑问。
    对于 LED 等负载、我是否应该参考数据表第 42 页上 CC 模式或 CR 模式的公式 (23)、(24) 和 (25)?
    或者、LM51772_Buck-V1_2_0.xlsm 的计算结果是否 Boost_Quickstart_Tool_可接受?

    (6) 我对设置 ILIMCOMP/ISET 引脚有疑问。
    数据表指出设置应如下所示。

    LM51772-Q1 Buck-V1_2_0.xlsm Boost_Quickstart_Tool_指出、这些设置应如下所示。

    哪一项是正确的?

    (7) 我对通过 I2C 使用 ILIM_THRESHOLD 设置过流阈值有疑问。
    我知道在设置 ILIM_THRESHOLD 寄存器时、假定 Rcs = 10mΩ。
    如果 RC 电阻值已更改、是否可以相应地更改 ILIMI_THRESHOLD 电流值?
    例如、如果 RC = 2mΩ、我的理解是否正确? 0x3C = 30mV (3A @ Rcs = 10mΩ)=> 15A @ Rcs = 2mΩ)。
    如果有计算 RC 更改时的值的公式、请告诉我。

    (8) 我有一个关于通过 I2C 设置过流 (MON_LIMITER_EN=Enable) 的问题。
    了解外部 ILIMCOMP/ISET 常量被禁用后、我是否正确?
    此外、假设通过 I2C 设置、是否不需要外部常量?
    您能告诉我在这种情况下如何处理 ILIMCOMP/ISET 引脚吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我们在 WEBENCH 上固定了 UVLO 电阻、我们得到的 UVLO 电阻组合以下值。 这些更新将在 TI.com 上的下一个 WEBENCH 版本之前提供。 暂定于 8 月 26 日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    请咨询产品专家。

    此致

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    5.请独立 ISET =固定电流限制、ILIM =通过 DAC 设置电流限制

    理想的选择是为 PCB 上的额外元件留出空间、如果系统需要额外的滤波、则可以轻松地添加元件。 对于 LED、简单的滤波器应该可以使用、因为这不会产生非常高的动态负载变化。

    6.对于 ISET、建议与 R 并联一个小电容以滤除 HF 噪声。  为简单起见、数据表的图中未显示此值。

    7.是的,这是正确的。 R_ISNS 与电流限值成正比。

    注释 : R_iSNS 用于平均电流限制,而不是 R_CS  

    8、注意你想问什么。
    可以禁用平均电流限制。 将 ILIMCMP 连接到 VCC2、将 ISNSP/ISNSN 连接到 GND。

    此致、

     Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:


    感谢您的详细答复。

    (9) 我有关于 EN/UVLO 引脚的其他问题。
    是否可以通过 GPIO 提供 3.3V 或类似电压来控制另一个 IC 的 EN/UVLO 引脚?
    此外、是否可以通过 I2C 控制 EN? 如果是、如何处理 EN/UVLO 引脚?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    是的、这是可以实现的。

    I2C 使能和来自引脚的使能信号在内部进行“与“运算。
    因此、仅当两者都具有高电平状态时、器件才会运行。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    感谢您的支持。
    如果我有任何其他问题、我们会重新联系您。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Stefan:


    感谢您的支持。

    我还有一个问题、请再次帮助我。

    (9) 与 ILIMCOMP/ISET 引脚相关
    我考虑的电路计划通过 DAC 进行配置。
    将下图中“Compensation"框“框内的 RC 串联电阻连接到 ILIMCOMP 引脚是否更好?
    在 LM51772 降压/升压快速入门工具 V1_2 中、通过 DAC 进行配置时、只有 C 显示为直接连接、如下所示。 这种情况可以吗?


    (10) ISNSP/ISNSN 引脚相关的电阻
    R_ISNS(ISNSP/ISNSN 引脚侧)是平均电流限制器、可以通过 RISET 或 DAC 设置阈值。
    R_CS(CSA/CSB 引脚侧)是电感器限流器、阈值由 RC 值决定。 我知道有两个级别的限制。
    这两个保护如何运行、并且 nFLT/Status 字节中会如何显示状态?
    根据我的理解、如下表所示、通过 R_ISNS 的过流监测器是否仅向 CDC 输出监测电压?

    (11) 与 CDC 引脚相关
    我不会使用电缆压降补偿。 是否可以将 CDC 引脚连接到 GND?
    如果我使用 R_ISNS 过流保护阈值设置、是否可以将 CDC 引脚短接至 GND?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    回答您的问题:

    9、对于简单的滤波器、C 就足够了。 如果需要更复杂的滤波器、例如为了更好地响应动态负载、则可以使用 COMP 引脚上类似的滤波器 (R +  C || C)。  我建议为复杂滤波器放置占用空间、然后可以选择组装选项而不更改布局。

    10、故障标志仅在使用 R_CS 检测到的 OC 上设置。   电流限制被视为正常(有用)运行模式、不是故障

    ILIM 操作只能通过 I2C 进行检查 (参见: ILIM_OP )  

    11、是的、如果未使用、则将 CDC 置于 GND。 然后电流限制仍起作用。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:


    我很抱歉迟来的答复。
    非常感谢您的支持。

    我还有一个关于 R_ISNS 的问题。

    (12)
    平均电流限值由 R_ISNS 触发时、“OC"是否“是否意味着?
    此外、参考数据表第 57 页上的 ILIM_OP 部分、会说平均电流受到限制时状态字节会发生变化。
    我是否理解 nFLT 也会切换、这是正确的?

    (13)
    RC 限制的电感器电流是否仅用作断续保护、
    这是否意味着 STATUS 字节和 nFLT 引脚不会改变?

    (14)
    在数据表的表 8-8(第 75 页)中、我知道、如果任何状态字节发生变化、256 μs 的 nFLT 引脚会切换为低电平。
    对于 VIN_UV、如果使用外部电阻器设置了 UVLO 阈值、这是否意味着当电压降至低于该阈值时状态会发生变化?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    再次映射到您的问题:

    12) OC(过流)与通过 R_CS 完成的峰值电感器电流检测相关

        R_SNS 用于电流限制

        平均电流限值不会触发 OC 标志 — 另请参阅上面的 (10)

    13) 具有 R_CS 的电感器电流限制可配置为逐周期或断续模式 — 有关详细信息,请参阅数据表

    14) 配置为 nINT 时、它会在 256us 内切换为低电平。 在 nFLT 中、只要故障情况存在、它就会保持低电平。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    非常感谢您的支持。

    让我确认一下。

    关于 (12)
    我知道、当平均电流受到限制时、OC 标志不会激活、因此 nFLT 不会切换。 这是正确的吗?

    关于 (13)
    当电感器电流受 R_CS 限制时、状态字节和 nFLT 引脚是否没有变化?

    关于 (14)
    如果由外部电阻器设置了 UVLO 阈值、则当电压低于该阈值时、状态是否会发生变化?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    12) 正确

    13) 不正确: 设置 IOUT_OC 故障

    14) 是 关闭标志被设置  

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    非常感谢您的支持。


    我想使用 LM51772 的 nFLT/nINT 引脚向外部微控制器通知电感器过流 (Rcs) 和平均电流过流 (Rsns) 检测状态的变化。
    为了阐明发出 nFLT/nINT 标志的情况、我想问另一个问题。

    (15) 我是否理解为 R_SNS 上的平均电流限值没有提出标志是正确的?

    (16) 我了解可以使用 R_SNS 和内部 DAC 来设置 ILIM_THRESHOLD、但设置该阈值的目的是什么?

    (17) 我知道、当检测到 R_SNS 上的平均电流限值时、nFLT/nINT 会被置为有效、如下所示。 这种理解是否正确?
    检测到平均电流限制→PD_Status 字节 (USB_PD_STATUS_0 中的 CC_OPERATION) 变化→nFLT/nINT 置为有效。

    (18) 我知道、设置 IOUT_OC 故障时、nFLT/nINT 引脚的状态会发生变化。 这种理解是否正确?

    (19) 我知道、如果数据表中表 8-8 中的任何状态字节发生变化、nFLT/nINT 的状态将会发生变化。 这种理解是否正确?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    (15) 一旦达到平均电流限值并且器件在 CC 模式下运行、便会设置 USB_PD_STATUS_0 寄存器中的标志。 不设置故障、但如果启用、则触发中断

    (16) 为了具有可变电流限制、例如对于 USB-USB PD、协商电流、然后将电力输送控制器限制为该约定的最大电流。

    (17) 触发 nINT、但不触发 nFLT(取决于启用的功能)

    (18) 正确

    (19) 正确

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    非常感谢您的支持。

    让我仔细检查一下。

    请再次确认 (15)。
    了解 R_SNS 的平均电流限制未设置任何标志、我是否正确?


    请再次确认 (17)。
    我收到的答案是、nINT 和 nFLT 触发器是否存在取决于它们是启用还是禁用、但在哪里我设置 nINT 和 nFLT 触发器是否启用?

     您的答案是“已触发 nINT、但不是 nFLT “
    此外、您的答案是否涉及默认设置?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    15 ):旗帜在这里: 表 8-7

    17) 请见此处: 表 8-11。   -> EN_NINT

    另请查看数据表中的本节:(这提供了 nFLT 和 nINT 的详细信息

    SNVSC22 数据表|德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    非常感谢您的支持。
    我有一个新问题要补充。


    (20)
    USB_PD_CONTROL_0 中的 CONV_EN2 和 MFR_SPECIFIC_D0 寄存器中的 CONV_EN 之间是否有任何差异?
    我是否需要启用其中一个? 或者我是否需要同时启用这两者?

    (21)
    是否理解正确?如果 MFR_SPECIFIC_D9 中的 SEL_ISET_PIN 设置为禁用、则会禁用 ISET 引脚并启用 DAC 设置?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    请参阅与问题对应的答案。

    (20) 这两个位具有相同的功能并在内部进行“OR"运算“运算 -运算 — 因此,一旦其中一个设置为启用,器件就会运行

    (21) 是的、这是正确的

    此致、

     Stefan