This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:如何减少 SW 信号的过冲?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563937/lm5122-how-to-decrease-the-overshoot-on-sw-signal

器件型号:LM5122


工具/软件:

尊敬的

我正在设计一个 24V 至 48V 的升压电路、输出电流为 5A。 我测试了 SW 并发现它有一点过冲。 下面的波形。

我还测试了纹波、它也有点大、下面的波形。

原理图如下。 您能帮助提供一些改进建议吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    为了减少开关节点过冲、第一步是增大栅极电阻 (R87、R146)。 在 1 欧姆至 10 欧姆范围内添加电阻可以显著减少开关节点过冲。

    下一步是调整 RC 缓冲器以增加滤波效果。

    如果这些解决方案都无法减少足够的过冲、最后一步是检查布局并在此处查找优化。

    关于输出电压纹波、低 ESR 陶瓷电容器非常适合滤除开关噪声。
    但是、添加更多陶瓷电容器可能也需要更改布局以添加所需的封装。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Niklas。

    我会尽力而为。