请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122工具/软件:
尊敬的
我正在设计一个 24V 至 48V 的升压电路、输出电流为 5A。 我测试了 SW 并发现它有一点过冲。 下面的波形。

我还测试了纹波、它也有点大、下面的波形。

原理图如下。 您能帮助提供一些改进建议吗? 提前感谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的
我正在设计一个 24V 至 48V 的升压电路、输出电流为 5A。 我测试了 SW 并发现它有一点过冲。 下面的波形。

我还测试了纹波、它也有点大、下面的波形。

原理图如下。 您能帮助提供一些改进建议吗? 提前感谢。


您好 Sun、
感谢您使用 e2e 论坛。
为了减少开关节点过冲、第一步是增大栅极电阻 (R87、R146)。 在 1 欧姆至 10 欧姆范围内添加电阻可以显著减少开关节点过冲。
下一步是调整 RC 缓冲器以增加滤波效果。
如果这些解决方案都无法减少足够的过冲、最后一步是检查布局并在此处查找优化。
关于输出电压纹波、低 ESR 陶瓷电容器非常适合滤除开关噪声。
但是、添加更多陶瓷电容器可能也需要更改布局以添加所需的封装。
此致、
Niklas