This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48111Q1EVM:关于 Q1/Q2 EVM SOA 校准结果

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562641/tps48111q1evm-about-q1-q2-evm-soa-cal-result

器件型号:TPS48111Q1EVM


工具/软件:

您好的团队、

您能帮助解释一下在使用 EVM 的 MOSFET 规格时、该计算工具为什么无法通过 SOA 吗?
如果您的计算结果可以通过、请将结果发送给我。

我的设计如下

VIN=40~50V IO=50A Cload=330uF

MOSFET= SM1A14NHLD*2(背对背)*4 数字与 EVM 相同。

另一个问题是 INP 和 INP_G 的顺序是什么?  

没有 MCU 要控制、  INP 和 INP_G 之间需要延迟? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    我现在正在检查这个,并将很快回来给你。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    不,我还在做这件事。  

    谢谢、  

    Sarah