请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS48111Q1EVM工具/软件:
您好的团队、
您能帮助解释一下在使用 EVM 的 MOSFET 规格时、该计算工具为什么无法通过 SOA 吗?
如果您的计算结果可以通过、请将结果发送给我。
我的设计如下
VIN=40~50V IO=50A Cload=330uF
MOSFET= SM1A14NHLD*2(背对背)*4 数字与 EVM 相同。
另一个问题是 INP 和 INP_G 的顺序是什么?
没有 MCU 要控制、 INP 和 INP_G 之间需要延迟? 谢谢