请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200工具/软件:
| MANF_P/N | 说明 | 标量 |
| TPS73001DBVR | IC REG LIN POS ADJ 200mA SOT23-6 | 40 |
| TPS51200DRCT | IC 灌电流/拉电流 DDR REG 10-SON | 40 |
| TXS0108ERGYR | IC TRNSLTR 双向 20TSSOP | 320 |
| SN74LVC1G11DCKR | IC 门和 1 通道 3-INP SC70-6 | 40 |
| LM2776DBVR /LM2776DBVT | IC REG SWTCHD CAP INV 6SOT23 | 160 |
| TXS0104ERGYR | IC TRNSLTR 双向 14VQFN | 80 |
| SP330EEY-L | IC TXRX RS232/485 24TSSOP | 40 |
| SN74AVC1T45DCKR | IC TRNSLTR 双向 SC70-6 | 40 |
| TPS7A8018DRBT | IC REG 线性 POS ADJ 1A 8SON | 40 |
| TUSB1002AIRGET | IC TXRX USB 10Gbps 24-VQFN | 40 |
| TPD12S520RMNR | IC 接口专用 24WQFN | 40 |
| TPS62091RGTT | IC REG 降压 3.3V 3A 16QFN | 40 |
| TPS62093RGTT | IC REG 降压 1.8V 3A 16QFN | 40 |
| TPS62090RGTT | IC REG 降压可调节 3A 16QFN | 40 |
| SN74AXC2T245RSWR | IC TRANSLTR 双向 10UQFN | 120 |
| TPS568230RJER | 降压开关稳压器 IC 正可调节 0.6V 1 输出 8A | 160 |
| TMUX1574RSVR | IC 开关 SPDT X 4 4.5OHM 16UQFN | 40 |
| TPS74901DRCR | IC REG 线性位置 ADJ 3A 10VSON | 80 |
| TPS74901RGWR | IC REG 线性 POS ADJ 3A 20VQFN | 120 |