This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:所需信息 COO (国家/地区 of Origin) 详细信息

Guru**** 2611025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552942/tps51200-required-information-coo-country-of-origin-details

器件型号:TPS51200


工具/软件:

MANF_P/N 说明 标量
TPS73001DBVR IC REG LIN POS ADJ 200mA SOT23-6 40
TPS51200DRCT IC 灌电流/拉电流 DDR REG 10-SON 40
TXS0108ERGYR IC TRNSLTR 双向 20TSSOP 320
SN74LVC1G11DCKR IC 门和 1 通道 3-INP SC70-6 40
LM2776DBVR /LM2776DBVT IC REG SWTCHD CAP INV 6SOT23 160
TXS0104ERGYR IC TRNSLTR 双向 14VQFN 80
SP330EEY-L IC TXRX RS232/485 24TSSOP 40
SN74AVC1T45DCKR IC TRNSLTR 双向 SC70-6 40
TPS7A8018DRBT IC REG 线性 POS ADJ 1A 8SON 40
TUSB1002AIRGET IC TXRX USB 10Gbps 24-VQFN 40
TPD12S520RMNR IC 接口专用 24WQFN 40
TPS62091RGTT IC REG 降压 3.3V 3A 16QFN 40
TPS62093RGTT IC REG 降压 1.8V 3A 16QFN 40
TPS62090RGTT IC REG 降压可调节 3A 16QFN 40
SN74AXC2T245RSWR IC TRANSLTR 双向 10UQFN 120
TPS568230RJER 降压开关稳压器 IC 正可调节 0.6V 1 输出 8A 160
TMUX1574RSVR IC 开关 SPDT X 4 4.5OHM 16UQFN 40
TPS74901DRCR IC REG 线性位置 ADJ 3A 10VSON 80
TPS74901RGWR IC REG 线性 POS ADJ 3A 20VQFN 120
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish、

    我唯一支持的部分是 TPS51200。

    您能更具体地了解所需信息吗? 您是否询问 TPS51200 的制造地点位于何处?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要获取下列所有器件的原产国/地区信息。

    TPS73001DBVR IC REG LIN POS ADJ 200mA SOT23-6 40
    TPS51200DRCT IC 灌电流/拉电流 DDR REG 10-SON 40
    TXS0108ERGYR IC TRNSLTR 双向 20TSSOP 320
    SN74LVC1G11DCKR IC 门和 1 通道 3-INP SC70-6 40
    LM2776DBVR /LM2776DBVT IC REG SWTCHD CAP INV 6SOT23 160
    TXS0104ERGYR IC TRNSLTR 双向 14VQFN 80
    SP330EEY-L IC TXRX RS232/485 24TSSOP 40
    SN74AVC1T45DCKR IC TRNSLTR 双向 SC70-6 40
    TPS7A8018DRBT IC REG 线性 POS ADJ 1A 8SON 40
    TUSB1002AIRGET IC TXRX USB 10Gbps 24-VQFN 40
    TPD12S520RMNR IC 接口专用 24WQFN 40
    TPS62091RGTT IC REG 降压 3.3V 3A 16QFN 40
    TPS62093RGTT IC REG 降压 1.8V 3A 16QFN 40
    TPS62090RGTT IC REG 降压可调节 3A 16QFN 40
    SN74AXC2T245RSWR IC TRANSLTR 双向 10UQFN 120
    TPS568230RJER 降压开关稳压器 IC 正可调节 0.6V 1 输出 8A 160
    TMUX1574RSVR IC 开关 SPDT X 4 4.5OHM 16UQFN 40
    TPS74901DRCR IC REG 线性位置 ADJ 3A 10VSON 80
    TPS74901RGWR IC REG 线性 POS ADJ 3A 20VQFN 120
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish、

    TPS51200DRCT 器件的原产国 国家/地区 为中国、马来西亚或菲律宾。 有多个位置。

    我没有此列表中其他器件的相关信息、您需要单独发布每个器件的帖子。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 马来西亚首席运营官还是菲律宾的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马来西亚或菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish、

    我们拥有的任何合格产品都将用于您的产品请求。 对于大批量订单、您可能能够从特定域申请商品。

    否则、这些设备可能来自这些制造工厂中的任何一个。

    此致、

    James