This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003ADR2G 的质量问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561809/uln2003a-quality-issue-for-uln2003adr2g

器件型号:ULN2003A


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

我们的一个客户在使用 ULN2003ADR2G 时会遇到问题。

  • 器件型号 :ULN2003ADR2G
  • 采购数量 :430 件
  • 受影响的数量 :430 件
  • 日期代码/批号/序列号 4AC1RGK  

客户以前使用过不同批次的相同零件、没有任何问题(请参阅随附的照片以供参考)。 然而、当前批次存在异常行为。

他使用旧批号没有问题。 (在 PIC 下方)但这些。

1.目视检查

产品没有明显损坏。 在电气测试过程中检测到问题。
此外、我们收到了有关与通过其他供应商购买的同一产品相比的标记差异的评论。

2.发现问题

该问题是在产品组装后发货前的最终电气测试中发现的。 请参阅 11 号答案。

3.焊接条件

4、可见损坏

如上所述、未观察到明显损坏。

5.功能

该元件安装在 PCB 上、在运行期间会显示异常行为。

6.预期应用

该元件用于软起动器件的控制板中。

7.失败的时间

在最终测试过程中立即检测到该问题;该组件从一开始就无法正常工作。

8.以前的使用

我们以前使用过从其他供应商处购买的相同产品、没有任何问题。

9、固件/软件变更

在使用此批处理之前未进行任何固件或软件更新。

10、测试方法和设备

  • 测量是使用存储器 hi-coder 进行的。
  • 使用负载 U 相作为公共相、并测量 V/W 相位。
  • CH1 和 CH2 电压上升曲线表示线路电压幅度。
  • 该标准要求不产生振动、并且 CH1 和 CH2 之间没有差异。
  • 在这种情况下、在曲线中观察到振动和差异。

11、操作环境

12.超规格操作

运行期间不存在超规格条件。

我们恳请您在调查此问题并提供适当的解决方案时提供支持。

客户认为产品变更是否受到影响。

您能给出一些建议吗?

此致、

Takashi

T4855768

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takashi-san,

    该器件最近进行了设计更改、导致热性能降低。 有关更新部件功能、请参见以下数据表的图 5-4: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf?ts =1757429771906

    客户是否在图形允许的条件之外工作?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-san:

    客户回复如下:

    “您提到的图 5-4 代表热阻值。
    这与热性能没有直接关系。
    关于热性能、图 5-1 介绍了该实现、且保持在指定范围内。“

    您能否就此提供建议?

    此致、
    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takashi-san,

    图 5-4 是指第 10 页上的图表:

    客户分别参考表 5-4 和 5-1、但应参阅图 5-4 了解电流/热性能。

    谢谢、

    Patrick