工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
感谢您的支持。
我们的一个客户在使用 ULN2003ADR2G 时会遇到问题。
- 器件型号 :ULN2003ADR2G
- 采购数量 :430 件
- 受影响的数量 :430 件
- 日期代码/批号/序列号 : 4AC1RGK
客户以前使用过不同批次的相同零件、没有任何问题(请参阅随附的照片以供参考)。 然而、当前批次存在异常行为。

他使用旧批号没有问题。 (在 PIC 下方)但这些。

1.目视检查
产品没有明显损坏。 在电气测试过程中检测到问题。
此外、我们收到了有关与通过其他供应商购买的同一产品相比的标记差异的评论。
2.发现问题
该问题是在产品组装后发货前的最终电气测试中发现的。 请参阅 11 号答案。
3.焊接条件

4、可见损坏
如上所述、未观察到明显损坏。
5.功能
该元件安装在 PCB 上、在运行期间会显示异常行为。
6.预期应用
该元件用于软起动器件的控制板中。
7.失败的时间
在最终测试过程中立即检测到该问题;该组件从一开始就无法正常工作。
8.以前的使用
我们以前使用过从其他供应商处购买的相同产品、没有任何问题。
9、固件/软件变更
在使用此批处理之前未进行任何固件或软件更新。
10、测试方法和设备
- 测量是使用存储器 hi-coder 进行的。
- 使用负载 U 相作为公共相、并测量 V/W 相位。
- CH1 和 CH2 电压上升曲线表示线路电压幅度。
- 该标准要求不产生振动、并且 CH1 和 CH2 之间没有差异。
- 在这种情况下、在曲线中观察到振动和差异。
11、操作环境

12.超规格操作
运行期间不存在超规格条件。
我们恳请您在调查此问题并提供适当的解决方案时提供支持。
客户认为产品变更是否受到影响。
您能给出一些建议吗?
此致、
Takashi
T4855768