This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:将 DP83867ISRGZR 替换为 TLV75725PDRVR。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563940/tlv757p-replacing-dp83867isrgzr-with-tlv75725pdrvr

器件型号:TLV757P


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户 之前使用了 DP83867ISRGZR、但当他们在新的 VEST IMX95 工程中实施时、他们对现有的 2.5V LDO 高度非常受限、他们需要找到高度小于 1.3mm 的封装、因此、您能否帮助根据 LAN PHY 芯片的噪声和抑制比要求、再次检查使用此 LDO TLV75725PDRVR 时是否存在问题?

LDO 的输入电压为 3.3V、Vout 为 2.5V

请提供建议。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您的噪声和 PSRR 要求是什么?

    谢谢、

    Vahnroy