请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV757P工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户 之前使用了 DP83867ISRGZR、但当他们在新的 VEST IMX95 工程中实施时、他们对现有的 2.5V LDO 高度非常受限、他们需要找到高度小于 1.3mm 的封装、因此、您能否帮助根据 LAN PHY 芯片的噪声和抑制比要求、再次检查使用此 LDO TLV75725PDRVR 时是否存在问题?
LDO 的输入电压为 3.3V、Vout 为 2.5V
请提供建议。
非常感谢!