工具/软件:
你好。 我由此创建了原型:
e2e.ti.com/.../8372.webench_5F00_ucc28950_5F00_design_5F00_forum.pdf
它可以工作、但负载高于 1A 时、二极管 D17 和 D18 发热。
我设置 SoM 延迟、没有影响。 最后、我尝试在 Rt 电阻器发生变化的情况下将频率从 150kHz 降至 100kHz。 从这个时候起、没有任何想法是有效的。 无输出、只有 Vref 为 5V、EA+为 2.5V。 将 Rt 电阻器放在值之前、无效。 已检查所有连接和所有连接。 断开 trafo、仅使用 Vbias、不使用。 我将器件 UCC28950 更改为新器件、相同。 几天前、当我第一次启动它时、当 Vbias 高于 8V 时、会有来自 OUTA ... OUTD 的脉冲。 现在不想了。 已检查 DCM、RSUM、CS、仍然无输出。 这可能是什么原因造成的? OUTA..OUTD GET 脉冲必须连接的最小值是多少? 我很沮丧、一整天都没有真正的效果。