This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:启动问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558001/ucc28950-problem-with-starting

零件号:UCC28950


工具/软件:

你好。 我由此创建了原型:

e2e.ti.com/.../8372.webench_5F00_ucc28950_5F00_design_5F00_forum.pdf

它可以工作、但负载高于 1A 时、二极管 D17 和 D18 发热。

我设置 SoM 延迟、没有影响。 最后、我尝试在 Rt 电阻器发生变化的情况下将频率从 150kHz 降至 100kHz。 从这个时候起、没有任何想法是有效的。 无输出、只有 Vref 为 5V、EA+为 2.5V。 将 Rt 电阻器放在值之前、无效。 已检查所有连接和所有连接。 断开 trafo、仅使用 Vbias、不使用。  我将器件 UCC28950 更改为新器件、相同。 几天前、当我第一次启动它时、当 Vbias 高于 8V 时、会有来自 OUTA ... OUTD 的脉冲。 现在不想了。 已检查 DCM、RSUM、CS、仍然无输出。 这可能是什么原因造成的? OUTA..OUTD GET 脉冲必须连接的最小值是多少? 我很沮丧、一整天都没有真正的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    D17 和 D18 是输出整流器钳位二极管。  如果他们听到它很可能是因为 R23 太小。  我会增大该电阻的大小以减少二极管的发热。  不必更改开关频率或其他控制器时序分量。

     

    另一种方法是使用更传统的 RCD 钳位来保护 SR FET。  以下链接将带您进入 e2e 螺纹、说明如何设置此 RCD 夹具。  该线程中的 D4 和 D6 可替换为 D17 和 D18。  另外、R23 将断开连接、然后您可以按照螺纹中有关如何为此设计设置 RCD 夹具的说明进行操作。  与 Webex 设计中推荐的技术相比、这种技术将耗散更少的功率。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132532/ucc28950-ucc28950-senkron-rectf-snubber-question/4202839?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28950%2520Clamp#4202839

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个问题是、哪些部件必须至少连接到 UCC28950、以检查控制器是否 损坏? 我有原型,其中没有输出 到 OUTA .. OUTF、控制器 更换后、也无输出。 我只有两个控制器、现在我等待下一个控制器。 我想  在更换后防止新的中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果 DCM 比较器阈值低于 CS 引脚 OUT E 和 OUT F 上的峰值电流、则不会提供任何信号。  查看数据表、了解如何设置。

     

    基本检查。  可以为 VDD 上电。 您应该能够检查 VREF 和 SS 是否出现。  您还可以检查 SYNC 引脚以确保它发出脉冲。  此外、OUT A 到 D 也应该出现。  如果没有发生这些情况、IC 很可能已损坏。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我通过此推荐链接 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132532/ucc28950-ucc28950-senkron-rectf-snubber-question/4202839?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28950%2520Clamp#4202839 更改布线 。 对于超快速 mur460、我更换二极管 s5m。 二极管现在不会加热、但仍会加热 R8(在链路方案中)。 我从 1k 增加到 10k、但会在星号后的几分钟内通过 100°C 升温。 输出为 80V、负载 0.5A

    以下是二极管(黄色和蓝色)和阴极(红色)的阳极电压。 是 1:10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    阴极看起来必须达到 10V 至 20V。  如果使用 10k Ω 电阻器、并且两端始终存在 20V 电压、则该电阻的功耗将为 40mW。  我认为该电阻不应该发热。

     

    您可能需要对 10k Ω 电阻器进行差分检查、以仔细检查电阻器上的电压、从而确保电阻器上没有太大的电压或流经电阻器的电流。  电阻器的功耗应为 (Vrms)^2/R   为了将发热保持在最低水平、我将其调整为额定功率耗散的 2 到 3 倍、以减少发热。

     

    此致、