This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:当 UV 故障时、不考虑断电序列

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562621/ucd90320u-power-off-sequence-not-respected-when-uv-fault

器件型号:UCD90320U


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想报告以下问题:

问题:如果某些电源轨上发生欠压故障、则不考虑软关断序列、但如果发生过压故障、则遵守软关断序列。

 

我创建了一个项目来显示问题:

  • 3 电源轨通过 PSRS 引脚 GPIO 上电 0:全开/全关、软关
  • 电源轨依次上电和断电顺序相反
  • 将 LGPO 连接到 PSRS GPIO 0 引脚、以便在发生 UV 和 OV 故障时应用断电/上电周期。

 

在这种情况下、当任何电源轨上存在 UV 或 OV 时、必须以相同的方式对所有电源轨应用上电和断电序列。

但事实并非如此。

对于电源轨 2 和 3、在发生 OV 时遵守序列、但在 UV 中不遵守序列。

对于电源轨 1、OV 和 UV 中都应遵守序列。

 

有没有解释?

谢谢您、

Daniel Waleniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请共享您的配置文件和硬件文件

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我是这张机票的来源。

    这是 XML 中的配置文件。

    这是我的原理图。

    它很简单。 我将使用 TI 的 UCD90320U 开发套件、通过与 DAC 连接来模拟电源和 IO 扩展器以连接 GPIO、并使用 Arduino 控制这些器件。

    e2e.ti.com/.../UCD90320U-3.0.0.3321-Address-17-Project-File.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.请说明 LGPO 与 GPI 之间的连接

    2.如果关闭顺序不匹配,请捕获所有电源轨上的电压。 关断依赖性仅适用于电压。 一旦电源轨低于 POWER_GOOD_OFF 阈值、它就会被视为 OFF 以满足相关性

    此致

    颐和