Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我想报告以下问题:
问题:如果某些电源轨上发生欠压故障、则不考虑软关断序列、但如果发生过压故障、则遵守软关断序列。
我创建了一个项目来显示问题:
- 3 电源轨通过 PSRS 引脚 GPIO 上电 0:全开/全关、软关
- 电源轨依次上电和断电顺序相反
- 将 LGPO 连接到 PSRS GPIO 0 引脚、以便在发生 UV 和 OV 故障时应用断电/上电周期。
在这种情况下、当任何电源轨上存在 UV 或 OV 时、必须以相同的方式对所有电源轨应用上电和断电序列。
但事实并非如此。
对于电源轨 2 和 3、在发生 OV 时遵守序列、但在 UV 中不遵守序列。
对于电源轨 1、OV 和 UV 中都应遵守序列。
有没有解释?






谢谢您、
Daniel Waleniak