请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5871-Q1工具/软件:
您好:
我查阅了 UCC5871-Q1 的数据表、并在第 8.2.2.7 节(OUTH/OUTL 输出)中读到、最小栅极电阻必须不小于 1.5 欧姆。 我想了解为什么 Rg 的值受到限制。 在我的应用中、我使用的电源模块的内部栅极电阻为 1.3 欧姆。 借助+15/–4 电源轨、在理想情况下、最大峰值电流为 14.6A、低于驱动器的 20A 额定值。 是否确实有必要在设计中使用非零 Rg?