This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5871-Q1:数据表中推荐的最小 Rg (ON 和 OFF)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5871-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563959/ucc5871-q1-minimum-rg-on-and-off-recommended-in-the-datasheet

器件型号:UCC5871-Q1


工具/软件:

您好:

我查阅了 UCC5871-Q1 的数据表、并在第 8.2.2.7 节(OUTH/OUTL 输出)中读到、最小栅极电阻必须不小于 1.5 欧姆。 我想了解为什么 Rg 的值受到限制。 在我的应用中、我使用的电源模块的内部栅极电阻为 1.3 欧姆。 借助+15/–4 电源轨、在理想情况下、最大峰值电流为 14.6A、低于驱动器的 20A 额定值。 是否确实有必要在设计中使用非零 Rg?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prathik:

    这项建议是为了限制封装内部的散热并防止热性能下降。 对于内部栅极电阻可能是可以的、但我建议添加一个小型外部电阻以考虑容差。

    此致、

    Max Verboncoeur