主题中讨论的其他器件:TIDA-050047、 BQ25798、
工具/软件:
尊敬的 TI 合作伙伴:
我在寻找 TI 的 USB-C PD 充电和放电解决方案。
我的系统是设备端、只允许充电。 我有两个 18650 电池并联、完全充电电压为 4.2V。
我需要一个支持充电和使用的完整参考设计。
我已经阅读了设计指南 TIDA-050047、有一些有用的设计可供参考。
期待 进一步的回应。
谢谢、
SK。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 合作伙伴:
我在寻找 TI 的 USB-C PD 充电和放电解决方案。
我的系统是设备端、只允许充电。 我有两个 18650 电池并联、完全充电电压为 4.2V。
我需要一个支持充电和使用的完整参考设计。
我已经阅读了设计指南 TIDA-050047、有一些有用的设计可供参考。
期待 进一步的回应。
谢谢、
SK。
您好 SK:
从 PD 的角度来看、TPS25751 非常适合 DRP 电池充电应用。 需要注意的一点是、虽然 TPS25751 能够提供高达 100W (20V/5A) 的拉功率和灌功率、但拉电流/灌电流能力受配对电池充电器器件(即 BQ25798 设计为 45W/60W 范围)的限制。 我将把此主题转发给 BQ 团队、以获得电池充电器方面的建议。
如果您在 PD 控制器方面有任何其他问题、敬请告知!
谢谢。此致、
Raymond Lin
您好、Michael:
感谢您的回答。
我们将尝试在我们的应用中使用 TPS25751 + BQ25798。 这些 EVM 都在运输途中。 :)
另一个问题是降压/升压输出功率如下所示。
我的应用电池 并联 4 节 18650 电池、充满电时 VBAT = 4.2V。
仅在灌电流侧、没有 OTG 功能。
我需要向负载提供 5V/3A 输出。
如何设置 5V 的输出电源轨?
但我不确定要将哪个引脚连接到负载? PMID 或 SYS?
根据 BQ25798 数据表、PMID 作为备用模式的不间断电源。
BQ25798 负载的最大输出电流是多少?
如果插入了 USB-C PD 充电器、BQ25798 是否可以 向负载提供 VBUS 上的电源?
非常感谢!
SK。
您好 SK:
我们不建议为系统电源轨设置 5V。 如果您使用备用运行模式、我会将系统负载连接到 PMID、这样 5V 的输入电压将为负载供电、备用模式可将 PMID 调节到 5V。
BQ25798 上的最大输入电流为 3.3A、PMID 负载可能消耗的电流比该电流更大、但器件将停止充电、因为输入将过载。
BQ25798 输入 FET 应停止在 VBUS 上供电、在仅备用模式下为 PMID 供电。
如果这样回答了您的问题、请告诉我。
此致、
Michael