This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:具有 18650 两节电池的 USB-C PD 解决方案。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560143/tps25751-solutions-for-usb-c-pd-with-2cell-battery-18650

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TIDA-050047BQ25798、

工具/软件:

尊敬的 TI 合作伙伴:

我在寻找 TI 的 USB-C PD 充电和放电解决方案。
我的系统是设备端、只允许充电。 我有两个 18650 电池并联、完全充电电压为 4.2V。
我需要一个支持充电和使用的完整参考设计。

我已经阅读了设计指南 TIDA-050047、有一些有用的设计可供参考。
期待 进一步的回应。

谢谢、

SK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SK:

    从 PD 的角度来看、TPS25751 非常适合 DRP 电池充电应用。 需要注意的一点是、虽然 TPS25751 能够提供高达 100W (20V/5A) 的拉功率和灌功率、但拉电流/灌电流能力受配对电池充电器器件(即 BQ25798 设计为 45W/60W 范围)的限制。 我将把此主题转发给 BQ 团队、以获得电池充电器方面的建议。  

    如果您在 PD 控制器方面有任何其他问题、敬请告知!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SK:

    是否需要整个 100W 范围? 这可能是充电控制器、而不是 iFET 充电器 IC。

    您的电源路径要求是什么? 无电源路径、NVDC 或直接电源路径?

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond & Michael:

    感谢您的答复。

    让我进一步解释一下我的具体要求。

    我要评估的系统是器件端、仅需要灌电流功率和 UFP 数据。
    我认为电源只需要 15W 至 30W (5V/3A 至 9V/3A)。
    电源路径应该是直接电源路径。
    我不确定此方框图(如下所示)是否符合我的要求? 我需要找到 IC IC1~IC4。
    SK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SK:

    BQ25798 应能够处理该功率等级、但它是 NVDC 电源路径。 通常、直接电源路径用于更高功率的架构。 BQ25798 具有备用模式、支持通过充电器将功率升压、如下所示:

    这是否适用于您的系统?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    BQ25798 上 I2C 功能的用法是什么?

    我可以使用以独立模式运行的充电器。

    因为充电场景是 MCU 未运行。  

    我还需要一个电池监控 IC 来检测电池的电压和电池容量。

    谢谢。

    SK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SK:

    BQ25798 非常适合 I2C 通信。  TPS 器件应处理 I2C 通信。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的回答。

    我们将尝试在我们的应用中使用 TPS25751 + BQ25798。 这些 EVM 都在运输途中。 :)

    另一个问题是降压/升压输出功率如下所示。

    我的应用电池 并联 4 节 18650 电池、充满电时 VBAT = 4.2V。

    仅在灌电流侧、没有 OTG 功能。

    我需要向负载提供 5V/3A 输出。

    如何设置 5V 的输出电源轨?

    但我不确定要将哪个引脚连接到负载? PMID 或 SYS?  

    根据 BQ25798 数据表、PMID 作为备用模式的不间断电源。

    BQ25798 负载的最大输出电流是多少?

    如果插入了 USB-C PD 充电器、BQ25798 是否可以 向负载提供 VBUS 上的电源?

    非常感谢!

    SK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SK:

    我们不建议为系统电源轨设置 5V。 如果您使用备用运行模式、我会将系统负载连接到 PMID、这样 5V 的输入电压将为负载供电、备用模式可将 PMID 调节到 5V。

     BQ25798 上的最大输入电流为 3.3A、PMID 负载可能消耗的电流比该电流更大、但器件将停止充电、因为输入将过载。

    BQ25798 输入 FET 应停止在 VBUS 上供电、在仅备用模式下为 PMID 供电。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Michael