Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UC3907, UCC29002
主题中讨论的其他器件: UCC29002、UCC39002
工具/软件:
您好、TI 团队、
您能否介绍一下如何确保两个 PoE 电源中的每一个都提供 3A 的平均电流? 是否有任何基准电路? (如下面的方框图所示

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好交换机、
感谢您关注 TI 的负载共享控制器。
UC3907 是一款完全 采用双极技术的旧器件、包含用于调节电源的基准和反馈电路。
如果您计划 以分立方式设计每个 PoE 电源、那么此器件可为您效劳。
可在以下位置找到有限的技术支持文档: https://www.ti.com/product/UC3907#tech-docs
如果您已经有两个之前设计的 POE 模块希望与之共享负载、则建议使用 UCC29002 控制器、这种控制器要简单得多、而且更新得多。 它采用 BiCMOS 技术以降低成本。
可以在以下位置找到该器件的大量技术支持文档: https://www.ti.com/product/UCC29002#tech-docs
此致、
Ulrich
您好交换机、
UCC29002 可以通过使用其内部钳位 (~13.5V) 来适应高于 15V 的共享电压。
只需使用单个电阻器即可将所需的~10V 电压降低到 24V 输出和 14V VDD 电平之间。
这款基于 Excel 的计算器工具可以帮助您选择合适的电阻值以及总体设计: https://www.ti.com/tool/download/SLUC684
此致、
Ulrich
您好 Ulrich、ö m
您好交换机、
请进行原理图标记中所示的更改: 
正如我之前提到的、VDD 不需要电阻分压器、只需要一个上拉电阻器。 UCC29002 具有~14.25V 的内部钳位。
24V 的 2KR 可向 VDD 提供~Ω 5mA、足以满足所有电流要求。
在 Excel 文件中、在单元格 D39 中、您为“模块“的 Rsense 选择了 1000000、但在原理图中、您的 R149 = 200R。
设置 R149 =开路(无限)、或设置 R149 = 400R 和 R148 = 400R。
在反激式部分中、不应涉及 I、但变压器输出电流将具有非常大的 RMS、因此我认为您应该在二极管之后有大输出电容器、在电感器之后有小输出电容器、进行高频滤波。 你可以做你想要的,但这是我的建议。
此致、
Ulrich