This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3907:负载共享

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UC3907, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560943/uc3907-load-sharing

部件号:UC3907
主题中讨论的其他器件: UCC29002、UCC39002

工具/软件:

您好、TI 团队、

对于新项目、我们打算使用 UC3907 进行负载共享、并设计两个 24V/3A POE 电源来为 24V/6A 负载供电。

您能否介绍一下如何确保两个 PoE 电源中的每一个都提供 3A 的平均电流? 是否有任何基准电路? (如下面的方框图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好交换机、  

    感谢您关注 TI 的负载共享控制器。  

    UC3907 是一款完全 采用双极技术的旧器件、包含用于调节电源的基准和反馈电路。  
    如果您计划 以分立方式设计每个 PoE 电源、那么此器件可为您效劳。  

     可在以下位置找到有限的技术支持文档: https://www.ti.com/product/UC3907#tech-docs 

    如果您已经有两个之前设计的 POE 模块希望与之共享负载、则建议使用 UCC29002 控制器、这种控制器要简单得多、而且更新得多。  它采用 BiCMOS 技术以降低成本。  

     可以在以下位置找到该器件的大量技术支持文档: https://www.ti.com/product/UCC29002#tech-docs 

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、ö m

    UCC29002 的 VDD 电压不支持 24V、其最大电压为 15V。 我是否可以询问我们是否应使用分压电阻器将 VDD 电压降低到 15V 以内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好交换机、  

    UCC29002 可以通过使用其内部钳位 (~13.5V) 来适应高于 15V 的共享电压。

    只需使用单个电阻器即可将所需的~10V 电压降低到 24V 输出和 14V VDD 电平之间。  

    这款基于 Excel 的计算器工具可以帮助您选择合适的电阻值以及总体设计: https://www.ti.com/tool/download/SLUC684 

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、ö m

    我使用附件中的 Excel 计算器工具计算电阻器/电容器参数。 附件是 POE 电源+ UCC39002 的电路图;您能帮助检查吗?

    此外、其他 POE 电源+ UCC39002 的原理图都相同。 只需将两个 UCC39002 芯片的引脚 7 连接在一起、我们能否为两个 POE 电源实现所需输出电流的平均电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好交换机、  

    请进行原理图标记中所示的更改:  

    正如我之前提到的、VDD 不需要电阻分压器、只需要一个上拉电阻器。  UCC29002 具有~14.25V 的内部钳位。  
    24V 的 2KR 可向 VDD 提供~Ω 5mA、足以满足所有电流要求。  

    在 Excel 文件中、在单元格 D39 中、您为“模块“的 Rsense 选择了 1000000、但在原理图中、您的 R149 = 200R。   
    设置 R149 =开路(无限)、或设置 R149 = 400R R148 = 400R。  

    在反激式部分中、不应涉及 I、但变压器输出电流将具有非常大的 RMS、因此我认为您应该在二极管之后有大输出电容器、在电感器之后有小输出电容器、进行高频滤波。  你可以做你想要的,但这是我的建议。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、ö m

    如果我们根据您的建议修改电路 (PoE 电源+ UCC39002)、并最终将两个 UCC39002 芯片的第 7 个引脚连接在一起、该电路是否可以实现电流共享并分别提供 3A 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好交换机、  

    是的、这就是 UCC29002(与 UCC39002 相同,具有更宽的温度范围)的工作原理。  
    请阅读 UCC29002 数据表、其中介绍了此负载共享操作的详细信息。

    如果您打算从 UC3907 更改为 UCC39002、我请求关闭此主题并在标题中使用 UCC39002 启动一个新主题、以便跟踪正确的器件型号来获得支持。  

    此致、
    Ulrich