This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122 低侧 FET 源漏短路。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, CSD17577Q3A, LM5122, CSD17304Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563343/lm5122-lm5122-low-side-fet-source-drain-short

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: CSD17304Q3、CSD17577Q3A、CSD18543Q3A

工具/软件:

你(们)好
我对 LM5122 有一些问题。

我们的工作条件=> 15~21V 电池,输出 24V,电流: 3.5A(裕度)
Web-Bench 高侧 FET : CSD17577Q3A/ 低侧 FET : CSD17304Q3.

但由于裕度、您使用了替代器件。
高侧/低侧 FET:CSD18543Q3A


第一个问题:您为什么在工作台使用不同的组件?
->

第二个问题:如果 USD 相同的组件, 可能会出现什么问题?
->

第三个问题:发生故障。(低侧 FET 源漏短路)。  在哪些情况下会发生此类缺陷?
            另外、输入侧还有一个 5A 磁珠、被烧坏了。 什么可能是焊缝失效的原因?“

->

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jungho、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    在比较 webench 和备选器件建议的 MOSFET 时、我可以看到 VDS 额定电压从 30V 变为 60V。
    在此升压应用中、FET 上的最高电压应为 VOUT、该电压应调节至 24V。
    这将在 webench 的 30V FET 中留下 25%的裕度。

    强烈建议在 VOUT 和 MOSFET 额定值之间留出一定程度的裕度、因为开关节点上会出现高于 24V 的过冲。
    过冲的幅度取决于原理图和布局、这意味着可能会发生超过 30V 的过冲。
    为了减少过冲、我们建议增加栅极电阻或在开关节点上添加 RC 缓冲器。 请测量开关节点波形以确认存在过冲。

    MOSFET 选择的选择是系统中出现了多少过冲以及 需要多少裕度来确保它们在运行期间不会中断。
    如果客户说 25%的裕度足够、并且过冲随着栅极电阻的增大而降低、则 webench 建议的 FET 没有问题。
    如果客户需要更大的裕度、额定电压为 60V 的替代器件将更适合。
    甚至可以选择额定电压为 40V 的 FET、这会是一个折衷方案。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas~~
    我的 第二个问题的答案是清楚的。

    但 我想知道您为什么推荐一些不同的东西。  所有推荐元件 的额定电压也为 30V。(第 1 个数值)

    此外、由于元件更换、高侧/低侧 FET 开关操作期间是否会发生击穿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jungho、

    感谢您的快速反馈。
    我认为这里可以推荐额定电压为 30V 的元件。 仅当您在开关节点上看到接近绝对最大额定值的强过冲时、额定值更高的元件才有意义。

    您提到过 webench 推荐使用额定电压为 30V 的器件。 在哪里推荐了额定电压为 60V 的器件?

    与所选 MOSFET 器件无关、不太可能发生击穿。 LM5122 稳压器会检查驱动器信号何时变为低电平、并在每次开关操作之间增加死区时间、以避免 击穿。

    此致、
    Niklas