This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-M Ω LM5164設計計算:管理论坛

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563895/lm5163-lm5164-power-management-forum

器件型号:LM5163-LM5164DESIGN-CALC
主题:LM5164 中讨论的其他器件

工具/软件:

e2e.ti.com/.../2604.LM5164.pdf

1. U1 (LM5164) 接线是否正确?
2.用于 L1 的电感值是否正确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    输入电压和负载电流是多少?

    请注意、原理图中没有纹波注入电路。 建议详细浏览数据表。

    此外、由于降额/直流偏置效应、4.7 μ F 25V 输出电容器可能不够、 在 10V 时的有效电容要小得多。

    请修改原理图并将填充好的计算器 https://www.ti.com/tool/LM5163-LM5164DESIGN-CALC 共享

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    抱歉原理图中缺少 Vin、I out。 当 Vin_max=54V、Iout=1A 时、1000kHz 的峰值电感器电流将~1.19A、而的最小电流限制阈值为 1.25A。 您可能希望通过增加 L 值来获得更大的裕度。

    此致

    Arpita