请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5163-LM5164DESIGN-CALC主题:LM5164 中讨论的其他器件
工具/软件:
e2e.ti.com/.../2604.LM5164.pdf
1. U1 (LM5164) 接线是否正确?
2.用于 L1 的电感值是否正确?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
e2e.ti.com/.../2604.LM5164.pdf
1. U1 (LM5164) 接线是否正确?
2.用于 L1 的电感值是否正确?
谢谢
您好、David
输入电压和负载电流是多少?
请注意、原理图中没有纹波注入电路。 建议详细浏览数据表。
此外、由于降额/直流偏置效应、4.7 μ F 25V 输出电容器可能不够、 在 10V 时的有效电容要小得多。
请修改原理图并将填充好的计算器 https://www.ti.com/tool/LM5163-LM5164DESIGN-CALC 共享
此致
Arpita