This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:有关 LP8866-Q1 的其他问题

Guru**** 2611465 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8866-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546960/lp8866-q1-additional-inquiries-regarding-lp8866-q1

器件型号:LP8866-Q1


工具/软件:

大约 4 个月前、我询问了如何使用两个 LP8866-Q1 IC 驱动 LED。

  • 连接方法:

  1. LED 配置:阳极 1 和 2、阴极 1、2、3、4 和阳极 1 和 2 短接在一起。

  2. LP8866-Q1 #1 驱动阳极 1、阴极 1 和 2。

  3. LP8866-Q1 #2 驱动阳极 2、阴极 3 和 4。

这是它的驱动方式(尽管不是推荐的方法)。

两个 IC 共享相同的 24V 输入电源、在 24V 输入设备上测得的总电流约为 600mA。
不过、大约在 10%的时间(而不是 24V)下测量了 0.6V 左右的电压、并将电流尖峰施加到 1000mA 至 3000mA。

这种现象是否会是由于将两个 IC 的阳极短接在一起而引起的?
我想了解背后的机制。

作为基准、EN 引脚连接在一起并同时使用。
如果 EN 引脚被分离并以延时时间启用、这是否会改善升压电路误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否会导致只有第 4 个 LED 灯串出现过流、所有电流都仅流经第 4 个灯串?
    只有第 4 个灯串中的 LED 过亮、并且已确认过热损坏。
    这是否是使用两个 LED 驱动器 IC 并将它们的阳极连接在一起而导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时也会在–24V 线路上测量超过 1000mA 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SANGYUN

    听起来输入电源中有过流。 请检查以下项目:

    • 对于两个 LP8866、我们不建议将输出连接在一起、而是分离了两个升压输出并重试。 如果将两个输出组合在一起、升压控制逻辑将发生冲突。
    • 提供更大的功率  
    • 检查输出是否连接到 GND 以及报告了哪个故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我们进行了设计更改。
    也就是说、尽管我们暂时修改了驱动 LED 的概念 两个 LED 驱动器 IC 驱动功率 以及单个 LED 驱动器 IC 中、仍会出现同样的压降和过流问题。

    在正常工作条件下的测量中、电流和电压是 550mA 和 24V 5V 的 LDO 选项。
    但是、在 1%的情况下、我们在日志中观察到系统驱动器 0.6V、超过 1500mA

    目前、我们使用的是 4 个灯串中每个灯串的 90mA

    我们如何才能改善这种现象?
    我们会分享 LED 驱动器 IC 方框图以供您审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SANGYUN

    当电流和电压发生变化时、您能否请善意地共享以下测试点的波形?

    升压输出/输入电压/输入电流和 FB 电压。

    您的描述模糊、我们需要使用波形进行详细分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SANGYUN

    和请检查 TVS 是否在测试期间传导并引导系统的浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种现象在大规模生产期间间歇性发生、难以捕捉和测量瞬间。
    在测试过程中未观察到这种行为。
    它发生在大规模生产中的可能性很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SANGYUN

    对于 1500mA、是输入电流还是输出电流? 您对 0.6V 输入电压的含义是什么?

    您需要更清晰、更好地描述您的性能以共享波形。  

    如果是输出电流和输出电压、则表示升压短接至 GND。

    正如您提到的、它在测试中不会重现、 请注意大规模生产中的任何操作可能会使其短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。
    1500mA 为输出电流、0.6V 为输入电压。

    • 正常输出电流:550mA

    • 异常输出电流:1500mA

    • 正常输入电压:24V

    • 异常输入电压:0.6V

    如果发生瞬时短路、是否会出现这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果发生短路、
    单个 LED 灯串中是否可能发生过大的过流?
    我们始终观察到只有一串 LED 会变得过亮、并出现过热的迹象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的专家将检查和更新您稍后...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SANGYUN

    根据您的说明、一个灯串会显示短路并导致过流、请联系 LED 面板连接查看所发生的情况。