工具/软件:
大约 4 个月前、我询问了如何使用两个 LP8866-Q1 IC 驱动 LED。
-
连接方法:
-
LED 配置:阳极 1 和 2、阴极 1、2、3、4 和阳极 1 和 2 短接在一起。
-
LP8866-Q1 #1 驱动阳极 1、阴极 1 和 2。
-
LP8866-Q1 #2 驱动阳极 2、阴极 3 和 4。
这是它的驱动方式(尽管不是推荐的方法)。
两个 IC 共享相同的 24V 输入电源、在 24V 输入设备上测得的总电流约为 600mA。
不过、大约在 10%的时间(而不是 24V)下测量了 0.6V 左右的电压、并将电流尖峰施加到 1000mA 至 3000mA。
这种现象是否会是由于将两个 IC 的阳极短接在一起而引起的?
我想了解背后的机制。
作为基准、EN 引脚连接在一起并同时使用。
如果 EN 引脚被分离并以延时时间启用、这是否会改善升压电路误差?