This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:引脚 I 可用于检测编程状态以启用某些逻辑

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563528/ucd9081-pins-i-can-use-to-detect-programming-state-to-enable-some-logic

器件型号:UCD9081


工具/软件:

大家好、

我正在寻找一些根据此 IC 的状态来创建单独信号的方法。 该芯片上是否有任何可用于确定 IC 处于未编程状态的引脚? 我需要知道启用未连接到此序列发生器的单独电源的状态。 各种输出中是否有任何表示成功编程的模式? 我愿意使用一些组合逻辑来使这个工作。

此致、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不关注您的问题。您的意思是编程?

    由于 UCD 没有配置、客户应对 UCD 进行编程。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    我 会 澄清。 这种情况下器件没有配置。 如果为 IC 供电、是否有任何引脚正在切换、或者一切都处于空闲状态/高阻态? 我有一条想要根据该 IC 的状态进行控制的单独控制线、但我需要知道是否可以使用任何引脚来检测编程状态。 假定 RST 尚未生效和/或未写入器件的 I2C 命令已被确认。  

    是否可以 监测任何引脚以实现此功能? 如果我留意数据表中的“所有数字 I/O 均处于高阻态“、我想我可以将 EN1 用于我的用途。 也许我可以测量漏电流或未配置的电压。  我之所以这么难实现此目的、是因为我需要停止特定电源轨的启动、并且它没有连接到此序列发生器上的使能端。 我将在当前使用此 IC 进行其他设计的一些电路板上探测 IC。

    状态 1:未编程、IC 空闲

    状态 2:已编程、IC 已配置

    谢谢!

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当没有配置或复位时、所有 IO 都为 Hi-Z。 我不推荐 EN1。  

    相反、UCD9081 具有一些 GPO 输出。 您可以使用这些 GPO 引脚。

    当存在配置时、GPO 可以设置为输出高电平或低电平、具有特定的延迟。

    没有配置时、GPO 为 Hi-Z。

    此致

    颐和