Other Parts Discussed in Thread: UCD9081
工具/软件:
大家好、
我正在寻找一些根据此 IC 的状态来创建单独信号的方法。 该芯片上是否有任何可用于确定 IC 处于未编程状态的引脚? 我需要知道启用未连接到此序列发生器的单独电源的状态。 各种输出中是否有任何表示成功编程的模式? 我愿意使用一些组合逻辑来使这个工作。
此致、
Tony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yeuo
我 会 澄清。 这种情况下器件没有配置。 如果为 IC 供电、是否有任何引脚正在切换、或者一切都处于空闲状态/高阻态? 我有一条想要根据该 IC 的状态进行控制的单独控制线、但我需要知道是否可以使用任何引脚来检测编程状态。 假定 RST 尚未生效和/或未写入器件的 I2C 命令已被确认。
是否可以 监测任何引脚以实现此功能? 如果我留意数据表中的“所有数字 I/O 均处于高阻态“、我想我可以将 EN1 用于我的用途。 也许我可以测量漏电流或未配置的电压。 我之所以这么难实现此目的、是因为我需要停止特定电源轨的启动、并且它没有连接到此序列发生器上的使能端。 我将在当前使用此 IC 进行其他设计的一些电路板上探测 IC。
状态 1:未编程、IC 空闲
状态 2:已编程、IC 已配置


谢谢!
Tony