This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:高电流电池充电后 IC 出现故障

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ25883EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554456/bq25883-failure-in-ic-after-high-current-battery-charging

器件型号:BQ25883


工具/软件:

您好:

我正在使用基于的定制 BMS 电路板 BQ25883 。 我遇到了一个我想更好地理解的故障场景。

之后 I²C μ s 看门狗计时器 大约为电池充电 1.5A 几秒钟 A IC 内部 VBUS 和 VBAT/VSYS 之间出现短路 。 此时、测量 VBUS 8.4V 、这与电池电压相同—几乎就像高侧开关 FET ( QHS、Q2 ) 已短接。

我检查了中间的外部 MOSFET VBUS、PMID 和 SW、SYS ,但似乎没有损坏。  

并将充电电流限制为以下值后恢复 IC 600mA 、故障不再发生。

我的问题是: 为什么即使充电电流仍低于 IC 的额定限值、该故障首先会发生。 给定电感器和电容器值与 IC 数据表和 EVB 原理图中建议的值相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您在事件期间是否获取了任何波形?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有在发生故障时捕获任何波形、但如果需要进一步测量、损坏的芯片仍然可以使用。 当时,我只是在监测 电池电压和电流 并使用分流电阻器和 DMM。

    发送后的响应 “增加电池电压“命令 、电池电压继续按预期上升、充电过程正常、直至电压突然下降到 做出响应 。 此时、我测量了总线电压、发现它位于此处 8.4V 、与电池电压相同、清楚地表明是 IC 内部出现了内部短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个观察结果:我获取了故障 IC 并将其组装到 BQ25883EVM 上。 连接 VBUS 后、可以看到 PG 状态 LED 已开始一起闪烁(空载)。 它会在连接负载时停止闪烁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否帮助测量每个引脚到 GND 引脚的电阻和引脚到引脚的电阻、看看器件本身(未焊接在电路板上)是否有任何短路/低电阻?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这已经很久了。 螺纹被视为已求解和闭合。

    谢谢、

    Ning