Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ25883EVM
工具/软件:
您好:
我正在使用基于的定制 BMS 电路板 BQ25883 。 我遇到了一个我想更好地理解的故障场景。
之后 I²C μ s 看门狗计时器 大约为电池充电 1.5A 几秒钟 A IC 内部 VBUS 和 VBAT/VSYS 之间出现短路 。 此时、测量 VBUS 8.4V 、这与电池电压相同—几乎就像高侧开关 FET ( QHS、Q2 ) 已短接。
我检查了中间的外部 MOSFET VBUS、PMID 和 SW、SYS ,但似乎没有损坏。
并将充电电流限制为以下值后恢复 IC 600mA 、故障不再发生。
我的问题是: 为什么即使充电电流仍低于 IC 的额定限值、该故障首先会发生。 给定电感器和电容器值与 IC 数据表和 EVB 原理图中建议的值相同