This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:高于 8000mA 的电池配置

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561155/bq27421-g1-configuration-for-battery-above-8000mah

器件型号:BQ27421-G1


工具/软件:

您好:

我希望使用 BQ27421 实现新的 11000mA 电池包。 我已经阅读了另一条线程,这种适应是可以通过修改特定的参数.

以下文档附在该其它主题中: 3465.高充电放电率应用的仪表设计配置。

最敏感的参数似乎是 CC Gain 和 CC Delta、它们具有以下默认值:  

我的理解是、通过在应用程序初始化期间将 CC 增益除以一个因子、算法将“看到“并积分电流值除以该因子、因此通过将相同的因子应用于设计容量(使其低于 8000mA)、将正确计算充电状态。

但是、为了使其正常运行、我不了解应该如何影响 CC Delta。  

我知道、该因素也需要应用于所有电流和容量阈值。 我还缺少其他东西吗?

此致、

Martin Monroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否向我提供有关此查询的最新信息?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计使用 CC Gain 将库仑计 ADC 的整数结果转换为 mA 单位。 对于高容量电池、您可以将其除以 10、11000mA 电池将显示为电流(和容量)除以 10 的 1100mA 电池。 电量监测计会自动计算 CC Delta(您不必设置此设置 — 它会在您更改 CC 增益时正确更改)。

    由于旨在调整 CC ADC 的电流(和容量)测量值、因此每个容量、电流参数和结果也将调整 10 倍。 电池电阻表也是如此。 因此、最好在选择比例因子后运行学习周期(不一定是 10 - 10 只是一个合适的数字)。